This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74CBTLV3257:接口支持

Guru**** 2620015 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74CBTLV3257, TMUX1574

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/995508/sn74cbtlv3257-interface-support

器件型号:SN74CBTLV3257
主题中讨论的其他器件: TMUX1574

您好、该器件可以用于以下应用吗?

  1. I2C
  2. SPI
  3. CAN
  4. UART
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    这取决于使用这些通信协议的电压和带宽。  SN74CBTLV3257具有200MHz 的最大带宽和能够传递高达3.3V 信号的电源。 这是否足以满足所请求的应用?

    如果不是、我们有 一个应满足您所有要求的较新器件、即 支持高达5.5V 和2GHz 带宽的 TMUX1574。

    如果您有任何有关具体应用的其他信息、请告诉我、我可以帮助您选择正确的器件。

    谢谢!

    Bryan