请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SN3257-Q1 主题中讨论的其他器件:TMUX6219-Q1
E2E、
我正在寻找 NTSC 视频信号的视频选择器。 您是否会推荐符合汽车标准的多路复用器来满足以下要求?
要求
- 信号格式为 NTSC
- 2个输入、1个输出。
- μ 75Ω 输出
- 通过汽车认证
谢谢、
Adam
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
E2E、
我正在寻找 NTSC 视频信号的视频选择器。 您是否会推荐符合汽车标准的多路复用器来满足以下要求?
要求
谢谢、
Adam
尊敬的 Adam:
NTSC 信号需要能够通过较小的负电压(似乎约为-300mV)、因此我建议使用 TMUX6219-Q1、它允许双轨运行(+/-4.5V)并且具有低 RON 规格。 带宽为40MHz、这也应涵盖此规格。
我想尝试澄清的一点是、如果有任何这种参考的共模信号吗? 我建议的器件可在高达+/-18V 双电源或36V 单电源下工作、因此如果它不引用任何其他共模电压、这应该是可以的。 否则、我们需要知道共模信号以推荐正确的器件。
谢谢!
Bryan
尊敬的 Adam:
如果是这种情况、 TS5A3159-Q1 将是一个不错的选择。 具有极低的 RON (1 Ω)、符合汽车标准、并且占用空间小。 此外、它还具有高达100MHz 的带宽支持、这对该应用来说是足够的。
谢谢!
Bryan