This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD4051B-Q1:选择线路的信号电平

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: CD40109B-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/994040/cd4051b-q1-signal-level-for-select-lines

器件型号:CD4051B-Q1
主题中讨论的其他器件:CD40109B-Q1

您好!

我对使用 CD4051BQPWRQ1感兴趣、并想知道当 VDD = 15V 时、选择线路应该处于什么信号电平?
模拟输入信号的范围为0至+10V。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     VIH 规格显示控制信号必须高于11V

    您 可能需要 像 CD40109B-Q1这样的电平转换器。