This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX1108:模拟仿真

Guru**** 2617115 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/993575/tmux1108-analog-simulation

器件型号:TMUX1108

大家好、在我检查时、此器件唯一可用的模型是 IBIS 模型。 我们希望寻求您的帮助、了解如何在 Analog 上仿真该器件?

非常感谢。

-Mark

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    我们目前没有支持完整仿真的模型。 但是、由于多路复用器通常是一个非常简单的器件、因此可以对某些参数建模、例如通道性能-即 eq。 开关闭合时多路复用器的电路是采用低通滤波器配置的简单 RC 电路。

    您最关心的是哪些参数-因为我们可能会解决将无源元件用作简单模型可能有助于您实现最终目标的问题。

    请告诉我、以便我了解我们可以做什么!

    最棒的

    Parker Dodson