请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SN74HC4851-Q1 主题中讨论的其他器件: TMUX1308-Q1
大家好、
SN74HC4851-Q1数据表提到了"开关之间的低串扰"。 如果您有任何信息、您能告诉我开关之间的串扰有多低吗?
此致、
Ryo
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
SN74HC4851-Q1数据表提到了"开关之间的低串扰"。 如果您有任何信息、您能告诉我开关之间的串扰有多低吗?
此致、
Ryo
您好 Ryo、
数据表中似乎存在错误-我们没有关于此开关串扰的任何信息。 这是一个较旧的器件、因此可能会随着时间的推移而丢失。
话虽如此、我们确实拥有此器件的升级版且更便宜的版本- TMUX1308-Q1、其串扰在100KHz 下的额定值为-110dB、在1MHz 下的额定值为-90dB。
此外- SN74HC4851-Q1还有什么特别吸引您的呢?
请告诉我!
最棒的
Parker Dodson