This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS12A12511:单通道 SPDT 模拟开关

Guru**** 2482105 points
Other Parts Discussed in Thread: TS12A12511

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/993401/ts12a12511-single-channel-spdt-analog-switch

器件型号:TS12A12511

大家好、

我们需要您的帮助来确认此器件型号 TS12A12511数据表上的某些信息。 我们的客户发现存在一些差异。  

数据表中提到"当开关打开时、此开关在两个方向上的表现同样良好。 该器件还 Ω Ω 5k Ω(典型值)的低导通状态电阻、"通道间"的匹配值在1k Ω 以内。 请再次检查、因为此器件是单通道器件、但包含"通道间"规格。 请 给我们启迪。 提前感谢您。  

www.ti.com/.../ts12a12511.pdf

示例:通道间的 ΔRON Ω 导通状态电阻匹 配和 XTALK 通道间串扰。

此致、

Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jonathan、

    对于该器件、当它们表示"通道间"时、它们表示2:1开关内的不同开关之间。 措辞令人困惑、因此我可以理解出现差异的原因。  

    Δ Ron 是指同一 IC 中开关之间的电阻差异。 因此、只要至少有2个开关结构、就可以捕获 Δ Ron。 一个2:1开关有两个独立的开关结构-下面显示了一个示例。

    红色圆圈中的每个开关的电阻可能略有不同。 这就是 Delta Ron 规格的来源。

    对于串扰-这是由导通通道引起的关断通道上的干扰。 这种措辞有点令人困惑、但 NO 和 NC 引脚之间可能会发生串扰-这正是我们关注的问题。 串扰测试电路部分似乎不正确、显示了1:1版本。 但是、只要有1个输入处于开启状态、1个输入处于关闭状态、就可以从开启路径到关闭路径进行串扰。  

    我希望这有助于澄清这一点-但如果您有任何其他问题、请随时联系我们!

    最棒的

    Parker Dodson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的清晰解释。