This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD74HCT4052:在 VCC 就绪前、#E 被赋予一个高电平

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: CD74HCT4052, CD74HC4052
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/992580/cd74hct4052-e-is-given-a-high-level-before-vcc-is-ready

器件型号:CD74HCT4052
主题中讨论的其他器件: CD74HC4052

各位专家、您好!

我的客户想知道、在 VCC 准备就绪之前、#E 是否可以获得较高的电平。 他们在 音频应用中使用 CD74HCT4052、但没有声音板。 检查后、他们发现在 VCC 之前、#E 被赋予一个高电平。 他们想知道在这个序列上他们是否会有问题。 非常感谢!

此致、

Ann Lien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ann:

    通过在 VCC 之前偏置#E 引脚、您可能会面临为多路复用器以及信号路径中的任何下游器件供电的风险。 因此、基本而言、当它们尚未打开时、可能会打开、这可能会影响电路、也可能不会影响电路、具体取决于在何时打开的电路。

    谢谢!

    Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bryan、

    感谢您的回复。 我是否可以知道哪个通道将打开哪个通道不会打开? 客户正在调试中、希望我们能为他们提供一些线索。 非常感谢!

    此致、

    Ann Lien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电流从输入端流入 VCC、这意味着 CD74HC4052器 件(以及与该电源相连的任何其他器件)可能会通电或部分通电、因此它们不会直接工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ann:

    很难说出将打开的器件、只需创建一条允许其他器件可能看到该"高电平"电压的路径。 我建议您的客户探测下游器件以及可能的 VCC 节点、以查看当所有器件都断电时是否会看到它不应该看到的电压、而仅存在#E 引脚输入电压。

    谢谢!
    Bryan