Other Parts Discussed in Thread: TS3A5223
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TS3A5223 大家好、
我的客户测试 TS3A5223的 Ton 和 Toff 时间、但我们发现结果与数据表不同。
此外、VNO 上没有 CL 和 RL。 为什么我们的结果比数据表的值长很多?



此致、
哈迪
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Hardy、
感谢您的提问! 请注意、数据表中指定的吨和 toff 时间仅适用于测试条件列中确定的给定负载和输入条件(因此、在这种情况下、当 RL = 50、CL = 35且 VS = 1.5时、将观察到70ns 规格)。 此外、由于您的输出是浮动的、因此您可能具有非常低的电容、但是、您的 ton/toff 也会受到负载电阻的影响、在这种情况下、负载电阻看起来足够大、足以抵消测试设置中的最小电容、从而导致 ton/toff 时序增加。
希望这对您有所帮助!
谢谢!
Bryan