This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 我需要单个 RMII 至双端口 RJ45开关

Guru**** 2620655 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83849I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/991258/i-want-single-rmii-to-dual-port-rj45-switch

主题中讨论的其他器件:DP83849I

您好!

在我们的处理器中构建 RMII 以太网 PHY、输出信号为 TX+、TX-、RX+、RX-、LED。 我想连接两个 RJ45端口。
请建议器件型号、以使单个 RMII 中的两个不同 RJ45端口开关同时工作。
 

此致

潘迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pandi、

    我可以推荐 DP83849I。 它是一个具有 RMII 的双端口以太网 PHY。 此外、它还具有一项称为灵活端口切换的功能、因此您应该能够通过寄存器写入来将器件配置为所描述的设置。 下面是有关该功能的应用手册的链接。

    https://www.ti.com/lit/an/snla086b/snla086b.pdf

    此致、

    Adrian Kam