This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX1101:SEL 引脚输入电流

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: TMUX1101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/991286/tmux1101-sel-pin-input-current

器件型号:TMUX1101

上下文:

我有3x1.5V (4.5V)按钮单元为2V LDO Vreg 供电、后者又为 PIC12供电。 PIC12 能够提供25mA 电流 、并将与 TMUX1101的 SEL 引脚连接。

TMUX 的数据表指出 SEL 引脚所需的绝对最大输入电流为30mA、但其最大泄漏电流为0.06uA。

TMUX 将直接由4.5V 电池组供电、并在关闭至少100ms 之前打开~25mA 负载图3ms。 重复此模式。

此应用需要尽可能友好的电池、以便 SEL 引脚可能会灌入30mA、这会使我感到很害怕。 我还不确定电池在输出~55mA 时的性能如何、即使在3ms 内也是如此。

我的问题如下、按重要性排序:

典型 SEL 引脚输入电流是多少? 这只是泄漏电流(在5V 时列为0.005uA)吗?

SEL 引脚在哪些条件下需要30mA 电流?

//可以在此处找到数据表。 绝对最大额定值位于第4页的顶部、5V 时的 SEL 引脚特性接近于第5页的底部。

我确信我只是不了解有关数据表的内容。 感谢您花时间阅读本文档。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nolan、

    SEL 引脚不会要求30mA 电流。 30mA 规格是指 SEL 在损坏之前可能看到的最大电流。 IIL/IIH 规格描述了 SEL 引脚在流入该引脚的电流方面的实际情况(认为 SEL 引脚具有非常大的输入电阻)。 因此、SEL 引脚上的电压为5V 时、在室温下流入该引脚的电流将为0.005uA。 SEL 引脚永远不需要30mA 电流即可运行(除非可能已经损坏)。

    谢谢!

    Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bryan、

    感谢您的快速回复。

    这是我的预期、但需要在继续设计之前进行确认。

    愿上帝保佑,

    Nolan