This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74CBTLV3253:您是否具有支持 Ioff 功能的3.3V "2:1"2通道模拟多路复用器?

Guru**** 2618425 points

Other Parts Discussed in Thread: TMUX1136, TMUX1119

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/990917/sn74cbtlv3253-do-you-have-3-3-v-2-1-2-channel-analog-multiplexer-which-supports-ioff-function

器件型号:SN74CBTLV3253
主题中讨论的其他器件:TMUX1136TMUX1119

您是否具有 支持 Ioff 功能的3.3V、"2:1"、2通道模拟多路复用器?  谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Duke、

    是的、我们有一些具有出色 IOFF 功能的3.3V、2:1 2通道多路复用器。

    以下是一些您可以选择的选项:

    TMUX1136

    TMUX136

    TMUX1072

    如果您有任何其他要求、请告诉我、我可以帮助您进一步缩小选择范围。

    谢谢!

    Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryan、

    感谢您的回复。

    抱歉、这是我第一次使用 具有 Ioff 功能的多路复用 器、我对此不太熟悉。

     Ioff 功能与低泄漏电流保护功能相同、对吧?  请解释一下。

    我们有两个系统板、当一个 SB 上电时、在插入或拉其他 SB 期间、关键信号可能会在电流电路上被下拉、因此我需要 改善这个问题。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Duke、

    IOFF 参数指定当开关处于高阻态/关断状态时、有多少电流将通过开关泄漏到输出端。 因此、即使您在交换机上没有选择该特定通道、您仍会看到通过交换机的一些泄漏、但它受此 IOFF 参数的限制。

    您是否有可分享的部分原理图?  TMUX1136在室温下的几个 PA 范围内具有极低的 IOFF 泄漏、因此如果您担心任何影响下行电路的过量泄漏、该器件可能最适合您的应用。

    谢谢!

    Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryan、

    非常感谢您的详细解释。

    下面是我们的设计理念、在我看来、我可以选择 TMUX1119 (2:1、单通道精密模拟开关)。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Duke、

    TMUX1119非常适合用于2:1多路复用器应用、并且具有出色的 IOFF 性能。 这应该可以正常工作!

    谢谢!

    Bryan