This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX6219:设计审查请求

Guru**** 2617115 points

Other Parts Discussed in Thread: TMUX6219

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/990864/tmux6219-design-review-request

器件型号:TMUX6219

您好!   

通常、我只是仿真了模型、而不是问这个问题、但由于 SPICE 模型不可用、我请求查看原理图并确认它是否符合我的预期。

我的器件工作电压为15V 或24V、电压为15V 时消耗的最大电流为30mA。 输入电源决定器件的工作模式。

我使用 TMUX6219在这两个电压电平之间切换。

LNB_SUPPLY_CTRL 是选择线路、它是 TTL 逻辑。 它将为0V 或5V。

当  LNB_SUPPLY_CTRL 为0V 时、24V 电源应从输出引脚1流出。

当 LNB_SUPPLY_CTRL 为5V 时、15V 电源应从输出引脚1中流出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mohit、

    感谢您的问题和原理图。 您的预期操作对我来说很好! 不用担心。

    谢谢!

    Bryan