This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3DS10224:有关应用的一些问题

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX1309

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1162680/ts3ds10224-some-questions-about-application

器件型号:TS3DS10224
主题中讨论的其他器件:TMUX1309

大家好、我对这个器件有一些问题、谢谢。

1、数据表第23页上有一个说明:"高速正负走线必须始终匹配、长度不得超过4
英寸;否则、眼图性能可能会降低。"。 "4英寸"是指总通道(从 TX 到 RX)还是每个输入和输出?(例如、我们可以有4英寸的 INA+/-* 4英寸 OUTA1+/-、因此我们可以在总通道中有8英寸)

我们观察到 OUTB 侧的眼图性能优于 OUTA 侧。 这是常见的吗? 如果不是、我们如何解决它?

是否提供以下配置?