This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX1574:TMUX1574是否支持 I3C

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX1574

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1162999/tmux1574-does-tmux1574-support-i3c

器件型号:TMUX1574

尊敬的团队:

TMUX1574是否支持 I3C/3.3V 电平?

下面是常见问题解答、根据这篇文章、TMUX1574适用于 I3C/3.3V 应用。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1063484/faq-what-analogue-switch-multiplexer-should-i-use-for-i3c-applications

请告诉我此应用是否存在风险。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    我看不到为什么 TMUX1574不能支持 i3C 信号通过。 导通电容较低、因此您不会仅在多路复用器上分配过多的总线电容。 TMUX1574支持3.3V 电压、并且您的 RON 较低、因此信号不会失真。  
    像这样的器件未被突出显示为"I3C"多路复用器的原因是它是一个4通道器件、而 I3C 是一个2线协议。 因此将有2个未使用的通道。 这不一定是一件坏事、不会使器件无法使用。 您甚至可以使用它通过一个器件多路复用两条不同的 I3C 总线、如果您正在寻找这种器件!

    如果您确实将此器件用于 I3C、并且您计划将其他两个通道保留为未使用状态、则不必终止未使用的 I/O、因为频率不会太高(最大12MHz)。  

    谢谢、
    Rami