This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX6219:-15V 和0V 输入

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX6219

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1163371/tmux6219--15v-and-0v-input

器件型号:TMUX6219

客户正在寻找 MD 系统的解决方案。

在系统中、他们希望以300mA 峰值电流在-15V 和0V 之间多路复用输出功率。 我们想知道 TMUX6219是否可行?

应用:电机驱动的栅极驱动器电源  

环境温度:85度

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    TMUX6219只能传递高达电源轨电压的信号。 在上面绘制的原理图中、这将违反器件的工作条件、因为 VDD 上的电源电压必须至少为4.5V、VSS 上的电源电压必须至少为-15V、以便在 S/D 引脚上正确传递-15V 信号:

    TMUX6219将与此应用配合使用、您只需确保满足电源条件即可传递所需的信号。 有关这一点的另一个注意事项是、如果您希望通过器件的电流为300mA、此应用需要在25°C 下运行、因为器件可以在该电流和电压电平下可靠运行、而不会超出其最高结温:

    如果您对此有其他疑问、请告诉我。

    谢谢!

    Bryan