This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74CBTLV3257:CDM ESD 额定值

Guru**** 2487425 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/876629/sn74cbtlv3257-cdm-esd-rating

器件型号:SN74CBTLV3257

您好、E2E、


你好。


SN74CBTLV3257RSVR 的 ESD CDM 是什么?  它与200V 机器放电模型的 ESD 是否相同?


此致、
卡洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carlo、

    让我确认并回复您。

    谢谢

    Saminah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carlo、

    没有 ESD-CDM 和 ESD-MM 是相同的。  350V 时的 ESD-CDM 和高达2500V 的 ESD-HBM。

    谢谢

    Saminah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Saminah、


    我们是否有任何文档可以为客户提供 ESD CDM 等级?

    此外、我想澄清 ESD-HBM 是否为2500V、因为在数据表中、它指出 HBM 额定值为2000V?

    此致、
    卡洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carlo、

    请遵循2000V ESD-CDM 的数据表值。   2500V 的 ESD-HBM 设置为裕度-  以报告器件可传递的最高值(在本例中为通过)

    对于 ESD-CDM、您可以放心地说、器件通过的电压高达350V、并且未在高于该值的情况下进行测试。   

    我做了一个注释、以将 ESD-CDM 也包含在数据表中。

    谢谢

    Saminah