This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74CBTLV3861-Q1:关于 ESD 额定值

Guru**** 2386610 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74CBTLV3861-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/875818/sn74cbtlv3861-q1-about-esd-ratings

器件型号:SN74CBTLV3861-Q1

您好的支持团队、

我对 SN74CBTLV3861-Q1有疑问。

[问题]
我想知道该 IC 的 ESD 额定值是多少?
 器件名称:CCBTLV3861IPWRQ1
  HBM:??? 五
  CDM:??? 五
  毫米:?? 五

查看 CCBTLV3861IPWRQ1的“鉴定摘要”,
关于 HBM、CDM、它显示"请参阅数据表"。
但是、数据表中没有说明。

此致、
M. Tachibana

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tachibana 先生:

    让我检查一下并返回给您。

    谢谢

    Saminah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tachibana 先生:

        SN74CBTLV3861-Q1的 ESD-HBM 和 ESD-CDM 为1000V

    此致

    Saminah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Saminah-San、您好!

    感谢您的回复。
    它的 MM ESD 额定值方法是否没有规格?
    我会在以防万一时提出一个问题。

    请注意、
    M. Tachibana

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tachibana 先生:  

     由于 AEQ Q100修订版 H 不再需要 SN74CBTLV3861-Q1的 MM 数据,因此我们没有该数据

    谢谢

    Saminah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Saminah-San、您好!

    感谢您的回复。
    我知道。

    此致、
    M. Tachibana