This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX1574:SoC 和 MCU 之间的 I2C 多路复用

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX1574, TS5A21366

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/876640/tmux1574-i2c-muxing-between-soc-and-mcu

器件型号:TMUX1574
主题中讨论的其他器件: TS5A21366

您好!

我正在寻找 SoC 和 MCU 之间实现 I2C 多路复用的解决方案。

当 SoC 打开时,它是两个 MCU 的 I2C 的主设备。 但是、当 SoC 断电时、开关会翻转并使 MCU 能够进行通信;例如 MCU1成为 MCU2的主站- SOC 在其关闭时可能会将线路拉低-请参阅下面的方框图:

  1. 我能否 使用 TMUX1574、因为他们的主要关注点之一是尺寸?
  2. TMUX1574是否会处理开漏信号?
  3. 您是否知道如何更可靠地实现这一目标?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这将正常工作;模拟开关可处理其有效电压范围内的任何信号。

    两个从 MCU 是否需要位于不同的 μ I²C 总线上? 否则、像 TS5A21366这样的 SPST 开关就足以断开 SOC。

    "更稳健"到底意味着什么? 您是否预计此电路有任何问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Saminah、

    对于您的配置、TMUX1574目前是我们最小的器件。  
    仅   mm²一条 I²C Ω 总线的 mm²会减小布板空间、因为您需要的无源器件更少、电路板走线更少、开关更小(2 μ A 与5 μ A)。  

    使用两个不同总线的优势是在全带宽的同时与两个 MCU 进行通信。

    如果您有更多问题、请告知我们。

    此致、

    Ambroise