This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD74HC4051:使用3.3V 的多路复用器电源电压通过4.0V 输入进行开关

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX1308

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/875888/cd74hc4051-switching-through-a-4-0v-input-with-a-multiplexer-supply-voltage-of-3-3v

器件型号:CD74HC4051

你好

我们使用 多路复用器 CD74HC4051PWR

我们在向输入引脚施加大于电源电压的电压时要小心谨慎、因为它会在其他一些输入被切换时使其降额。

您能不能建议我们现在可以使用3.3V 的多路复用器电源电压通过4.0V 输入进行切换?

流经钳位二极管的电流不超过100uA

非常感谢您的反馈。  

此致

Linda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Linda、

    如建议运行条件中所述、此器件上的输入电压不应超过 VCC。   

    我们建议为此 应用使用 TMUX1308。 凭借 其失效防护逻辑(数据表中的8.3.4)、即使 VDD 仅为1.2V、也可使用高达5.5V 的逻辑控制逻辑输入引脚  

    此外、所有信号输入和输出都配备了注入电流控制。 此功能允许关闭通道上的信号超过 VDD、而不会损坏器件。 有关此功能的更多详细信息、请参阅  8.3.5.

    如果您对此器件有更多问题、敬请告知。

    此致、

    Ambroise

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ambroise、

    我们的情况是、现有器件在现场外、在某些情况下受电源电压(Vdd = 3.3V)以上的影响。 通常、输入端外部有一个肖特基二极管、可将电压限制为3.55V。 因此 、我们确实需要确保 现有部件在这些情况下是否能够正常工作(我的意思是所有其他输入都正确切换)?

    请您重新陈述答案、因为我们在采取任何行动之前需要确定答案。

    非常感谢您的肯定。

    Linda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ambroise、

    为了重申我的问题、由于我们已经在现场推出了该产品、 我只是想了解 TI 是否已经在电压高于3.3V 的情况下进行了任何测试?

    该器件能否维持高达3.55V 的电压?

    Linda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Linda、

    我们不建议在 VCC 之外使用 Vio、在本例中为3.3V。我们尚未测试此用例、无法保证它是否在较长的时间内有效。 如果可能、将电压钳制在3.3V

    此致、

    Ambroise