您好!
我将 在新的电子电路板上使用(请参阅随附的原理图)。
耳机将由单端音频放大器驱动(输出电压范围为0-5V)。
C1、C2是隔直电容、用于抑制失调电压、因此 TIP 信号的范围为-2.5V/+2.5V。
但是、当 C2 (或 C1)未充电时、它会起到短路的作用、如果放大器的输出电压为5V、则信号"TIP "也将为5V。
数据表指定了 TIP 信号的最大电平 VDD+0.5V = 3.3+0.5 = 3.8V。因此、TIP 信号将在几毫秒内超出规格。
这可能是一个问题吗?
您是否有避免这种情况的建议?
谢谢。
此致。
Sylvain