This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3A227E:TS3A227E TIP 最大电压

Guru**** 1138100 points
Other Parts Discussed in Thread: BOOSTXL-AUDIO
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/875303/ts3a227e-ts3a227e-tip-maximum-voltage

器件型号:TS3A227E

您好!

我将 在新的电子电路板上使用(请参阅随附的原理图)。
耳机将由单端音频放大器驱动(输出电压范围为0-5V)。
C1、C2是隔直电容、用于抑制失调电压、因此 TIP 信号的范围为-2.5V/+2.5V。
但是、当 C2 (或 C1)未充电时、它会起到短路的作用、如果放大器的输出电压为5V、则信号"TIP "也将为5V。
数据表指定了 TIP 信号的最大电平 VDD+0.5V = 3.3+0.5 = 3.8V。因此、TIP 信号将在几毫秒内超出规格。
 这可能是一个问题吗?
您是否有避免这种情况的建议?

谢谢。

此致。

Sylvain

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sylvain:

    5V ON TIP 可能会损坏 ESD 保护、也可能损坏电路。
    您是否已使用 EVM 测试此设置?

    是否有办法在两个器件上使用3.3V 电压? 这将极大简化设计。

     您可以在我们的 BOOSTXL-AUDIO (BOOSTXL-AUDIO)中找到设计建议(第16页)。

    谢谢、此致、

    Ambroise

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ambroise、

    感谢您的回复。

    否、我尚未使用 EVM 测试此设置。 但即使它与一个 EVM 配合使用、也无法得出结论!!! 我们已超出规格!
    两个器件上都无法使用3.3V、因为我们使用的是具有 5V 供电音频放大器的现有电路板。

    此致。

    Sylvain

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sylvain:

    正确、在此设置中、任何时候都可能发生故障。  

    要么您必须为音频开关提供4.5V 电压、然后 Vtip 可能会升至5V、要么您必须使用齐纳二极管或其他电压钳位方法来保护此引脚免受5V 电压的影响。 反过来、这可能会增加小的泄漏电流进入音频电路。  

    除了齐纳二极管、您还可以尝试添加一个与齐纳二极管串联的电阻器、以减小压降的尖峰。

    如果您有其他问题、请告知我们。

    此致、

    Ambroise

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Ambroise。

    谢谢!

    此致。

    Sylvain