This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74CBTLV1G125:从电源轨的输入端到电源轨是否有任何 ESD 保护二极管、或者这些器件中是否有任何其他会在 Vdd = 0V 时导致 I/O 路径上的电压问题的东西

Guru**** 2487425 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74CBTLV1G125

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/875785/sn74cbtlv1g125-are-there-any-esd-protection-diodes-from-the-inputs-to-the-supply-rails-or-anything-else-in-these-parts-that-would-cause-issues-with-voltage-on-i-o-path-when-vdd-0v

器件型号:SN74CBTLV1G125

E2E、

我们遇到了上述器件未通电(0V、Vcc)但来自受电组件的输入为3.3V 的情况。

是否存在任何潜在的过载?

从输入到电源轨是否有任何 ESD 保护二极管、或者这些器件中是否有任何其他器件?

我们在其他器件中看到了一项功能,该功能可在 VCC 低于特定范围(大约0V)时将 I/O 设置为高阻抗。 您能否确认这种高阻抗功能是否包含在这些特定器件的设计中?

 

谢谢、

Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

      Vcc=0 时、SN74CBTLV1G125提供断电保护、这意味着该器件在 IC 断电时保持高阻抗(Hi-Z)状态、因此无需电源排序并保护系统组件。

    未上电时、您可以向其通道引脚施加3.3V 电压、而不会有任何显著的电流流动(Ioff):

    是一个技术手册的链接、其中详细介绍了关断保护的工作原理。

    如果您对提供断电保护的其他开关配置感兴趣、 单击此处链接至器件搜索工具、其中突出显示了具有此功能的器件。

    此致

    Saminah