This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS5A3166-Q1:打开关闭逻辑

Guru**** 2487425 points
Other Parts Discussed in Thread: TS5A3166-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/874968/ts5a3166-q1-on-off-logic

器件型号:TS5A3166-Q1

大家好、

有关 ONOFF 逻辑的解释令人困惑、因此请查看以防万一。

当对 IN 引脚施加高逻辑电平时、"NO 到 COM"路径是否短接? 或打开?  

我可以在数据表上找到下表、但我不确定开/关是什么意思。 哪一项是开放含义?

此外、如果您目前推荐的器件比 TS5A3166-Q1多(必须满足 Q1栅极要求)、请告诉我。

此致、

Takashi Onawa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "否"表示"正常打开"、因此低电平=打开、高电平=关闭。

    断开开关关闭、并阻止信号。
    闭合开关打开、让信号通过。

    要查找替代方案、请使用 搜索功能。 (*125设备为低电平有效。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好, Takashi,

    正如各位嘉宾所说、在  TS5A3166-Q1 功能表中:

    当逻辑引脚"IN"处于"L"(低电平)时、NO 到 COM 或 COM 到 NO 路径关闭-参阅"关闭状态"-这意味着从输入到输出的路径未连接/打开。

    当逻辑引脚“IN”处于“H”(高电平)时, NO 到 COM 或 COM 到 NO 路径打开, 参考“开关打开状态”,信号路径已连接/关闭。

    器件搜索链接显示了以下采用类似配置的 Q1器件-如果您对这些器件有任何疑问、请随时联系我们。

    此致、

    Saminah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     尊敬的各位嘉宾: Saminah、

    感谢您的快速响应、我了解了它的工作原理。

    ->Saminah、

    具体而言、该方框图中的 NOT 逻辑会误导开发者。
    请在下一修订版数据表中进行改进 、以使其更易于理解。

    此致、

    Takashi Onawa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好, Takashi,

    当然、我已经记下了它。

    谢谢

    Saminah