This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX136:您是否有一个具有"先合后断"功能的器件、以避免开关#39;s FB 引脚的反馈路径上出现开环。

Guru**** 2487425 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/875331/tmux136-do-you-have-a-device-with-make-before-break-functionality-to-avoid-open-loop-on-feedback-path-of-switcher-s-fb-pin

器件型号:TMUX136

E2E、

我正在尝试使用低电容开关来切换两 个  连接到 转换开关 FB 节点反馈的输入(一个用于本地感应,另一个用于远程感应)。  

 

 

我 需要确保其中一个输入使其成为输出、因为即使在开关转换期间、它也需要始终存在。  我需要确保 它们的电压电平在转换期间可能位于同一个焊球上、并且我们需要确保 FB 引脚由其中一个输入偏置。  

 

我没有看到很多开关的"在中断前进行"选项、但我找到了此技术手册、其中显示 了使用1:1 SPST 在反馈环路中使用多路复用器的类似用例。  

 

使用低导通电容多路复用器改善稳定性问题

 

 

 

 这是更好的解决方案吗?

 

谢谢、

Adam

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    是的、您可以使用上述配置 为1:1的方法、1个通道来切换反馈中连接的输入

    1:1配置将确保 输入使其成为输出、 因为它需要始终存在于您的应用中。 这将启用 先合后断功能、以避免开关 FB 引脚反馈路径上的开环。  

    以下 是我们的器件搜索工具中1:1配置开关中的开关列表。

     

    谢谢

    Saminah