This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74CBT16292:汽车级是否提供多路复用器 IC?

Guru**** 1482555 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74CBT16292, CD4053B-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/875169/sn74cbt16292-availability-of-mux-ic-in-automotive-grade

器件型号:SN74CBT16292
主题中讨论的其他器件: CD4053B-Q1

此多路复用器是否可用于汽车级? 该器件是否可用、没有内部下拉电阻器?

或建议汽车级的替代器件。 输入线路的输入电压范围为0至5V、每条线路的电流可能高达150mA。 IC 的电源电压可能为5V 至12V。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们没有汽车级的12通道2:1多路复用器、也没有内部下拉电阻器。 额定用于汽车应用的 TI 开关/多路复用器在器件型号的末尾将具有"-Q1"。 此外、SN74CBT16292不支持高达12V 的电源电压。  

    CD4053B-Q1是额定用于汽车应用且支持12V 电源电压的唯一2:1多路复用器、它只有3个通道。

    • 您是否需要必须支持12V 电源电压的器件? 如果不是、我们有其他2:1多路复用器、具有更多通道、支持5V 电源。
    • 您的特定汽车应用是什么?  
    • 您需要多少个通道?

    谢谢!

    Kate