This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX1204:用于燃气流量计的多音调多路复用

Guru**** 2487425 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX1204, TMUX1104

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/874630/tmux1204-multi-tone-muxing-for-gas-flowmeter

器件型号:TMUX1204
Thread 中讨论的其他器件: TMUX1104

你好。

请给您建议。

TMUX1204是否可用于燃气流量计中的模拟信号多路复用。

用于多路复用的模拟信号是具有不同频率的备用电流。

一般情况下、建议在流量计中使用此器件、还是可以推荐其他器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Slava、

    我们的所有器件均可用于任何工业应用。 该器件是否适合您的应用取决于信号带宽和信号强度。 只要所有参数都处于建议的工作条件内、您就可以使用此部件。 \

    如果您需要更高的精度、我们建议使用 TMUX1104、这是一款具有更好性能的引脚对引脚器件。

    此致、

    Ambroise