This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS5MP645:摄像机和处理器之间的 MIPI CSI-2多路复用器

Guru**** 2487425 points
Other Parts Discussed in Thread: TS5MP645, TS5MP646

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/874026/ts5mp645-mipi-csi-2-multiplexer-between-camera-and-processor

器件型号:TS5MP645
主题中讨论的其他器件: TS5MP646

是否有人尝试将 TS5MP645用作摄像机的多路复用器?

在我的设置中、我想从5个摄像头中选择一个来连接到 CPU 的 MIPI CSI-2接口。

这可以通过串联3个 TS5MP645来实现。

但是、这是否适用于 MIPI CSI-2通道中使用的3个串联多路复用器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Knud:

    这可以正常工作、但它会在每个阶段引入阻抗、因此第一个和第二个通道将受到严重影响。 如果您想使用此解决方案、我建议至少并联两个:  



    我还找到了这个 主题、它涵盖了有关此类设置的信号丢失的更多详细信息。

    信号的频率是多少? 我们可能会找到需要较少器件的更好解决方案。

    此致、

    Ambroise

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用的摄像机具有5百万像素、3种颜色、每种颜色8位、每秒最多15帧。

    MIPI CSI-2使用2个或4个数据通道。

    对于2个通道、我猜是907兆位/秒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    通过此设置、您将需要至少1.5GHz 的带宽。 考虑到每个级的串联损耗(2*sqrt (2))、器件将需要至少2.8GHz 的带宽。

    因此、我们强烈建议使用 带宽为3GHz 的 TS5MP646。  

    此致、

    Ambroise