This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX6119:分压器输入是否影响 TMUX6119输出侧连接的无源低通滤波器的频率响应

Guru**** 2487425 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX6119, OPA192, TS12A12511

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/874047/tmux6119-whether-voltage-divider-input-affect-the-frequency-response-of-passive-low-pass-filter-connect-at-tmux6119-ouput-side

器件型号:TMUX6119
主题中讨论的其他器件: OPA192TS12A12511

尊敬的所有人:

我将设计一个8通道数据收集项目。

输入详细信息如下所示:

每个通道模拟输入,具有可选范围(±5V 或±10V)的单端输入。

输入阻抗1M 欧姆

输入为直流耦合。


下面是我的方框图。

此处的运算放大器 OPA192用于缓冲输入。 OPA192的输出直接连接到 TMUX6119的一个输入
OPA192的分压器输出 与 TMUX6119的另一个输入相连。 通过多路复用器 IC、我们选择 OPA192的±5V 输入或分压器的±10V 输入。

TMUX6119选择由微控制器/FPGA 控制。

由于传输栅极( TMUX6119),分压器电阻输入是否会影响无源低通滤波器响应?

请提供您的建议。

此致

Lakshmanan V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lakshmanan、

    TMUX6119的内部电阻和电容可视为具有 Ron 和 Con 的 RC 滤波器。  
    如果 Ron 过高、您可能需要考虑 具有5欧姆(与120欧姆相比)导通电阻的 TS12A12511。

    您的 ADC 具有多少位? 任何多路复用器都会增加一些泄漏电流、请将其考虑在内。

    为了在 ADC 前优化滤波器、我建议您阅读我们有关该主题的应用手册:  

    如果您有更多问题、请告知我们。

    此致、

    Ambroise