This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MUX509:除 VS=10V 情况外、您是否有关于导通电阻漂移的任何数据?

Guru**** 2487425 points
Other Parts Discussed in Thread: MUX509

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/870908/mux509-do-you-have-any-data-about-on-resistance-drift-except-vs-10v-case

器件型号:MUX509

 大家好、

 我的一位客户正在考虑将 MUX509用于他们的新产品。

 它们需要导通电阻漂移数据。 他们知道器件数据表中包含 VS=10V 条件下的数据。

 您是否在其他条件下拥有漂移数据?

 例如、Vs=15V、20V、30V。

 非常感谢您的答复。

 此致、

 Kazuya。

   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazuya、

    我在我们的数据库中查找这些数据。 在您的帖子中、您提到了 Vs=10V 时的 Ron 漂移、我只看到 Vs=0V。
    您从数据表中引用了哪些数据:

    谢谢、此致、

    Ambroise

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Ambroise、

     非常感谢 您的回复、我很抱歉让您感到困惑、因为我 的问题不正确。

     客户希望了解 VDD=12V 和 VSS=0V 条件下的"导通电阻漂移"、如下所示。

     当源极引脚 电压(VS)为10V 时、导通电阻漂移为0.47%/°C。

      当 VS 为其他电压( 例如、Vs=15V、20V 或30V)时、您有任何导通电阻漂移数据吗?

     还是导通电阻漂移不取决于 VS?

     或者器件变化导致的导通电阻漂移是否大于 VS 条件?

     再次感谢、致以诚挚的问候、

     Kazuya。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazuya、  

    感谢您的确认、很遗憾我们没有数据。  
    我们必须在实验中测量这些属性、预计下周结束时会获得结果。

    谢谢、此致、

    Ambroise

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Ambroise、

     非常感谢您的大力支持。

     我期待收到您获取的数据。

     再次感谢、致以诚挚的问候、

     Kazuya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazuya、

    很抱歉、此测量花费的时间比预期的要长。
    我测量了两种情况:

    • VDD = 12V、Vs = 12V (我们不建议使用 Vs 来覆盖 VDD)
    • VDD = 20V、Vs = 20V

    在这两种情况  下、导通电阻漂移约为0.54%/°C、略高于 Vs = 0V 时的 Ron 漂移。

    如果您需要更多详细信息、请告知我们。

    此致、

    Ambroise

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Ambroise、

     非常感谢您的大力支持。

     我会告诉客户、在条件下、导通电阻漂移约为0.54%/C。

     价值对客户和我都很有帮助。

     再次非常感谢、致以诚挚的问候、

     Kazuya。