大家好、
我的一位客户正在考虑将 MUX509用于他们的新产品。
它们需要导通电阻漂移数据。 他们知道器件数据表中包含 VS=10V 条件下的数据。
您是否在其他条件下拥有漂移数据?
例如、Vs=15V、20V、30V。
非常感谢您的答复。
此致、
Kazuya。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Ambroise、
非常感谢 您的回复、我很抱歉让您感到困惑、因为我 的问题不正确。
客户希望了解 VDD=12V 和 VSS=0V 条件下的"导通电阻漂移"、如下所示。
当源极引脚 电压(VS)为10V 时、导通电阻漂移为0.47%/°C。
当 VS 为其他电压( 例如、Vs=15V、20V 或30V)时、您有任何导通电阻漂移数据吗?
还是导通电阻漂移不取决于 VS?
或者器件变化导致的导通电阻漂移是否大于 VS 条件?
再次感谢、致以诚挚的问候、
Kazuya。