This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD4051B:采用3.3V 单电源的 CD4051B VIH 最小电平

Guru**** 2625255 points

Other Parts Discussed in Thread: CD4051B, TMUX1208, TMUX1308

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/873744/cd4051b-cd4051b-vih-minimum-level-with-single-3-3v-power-supply

器件型号:CD4051B
主题中讨论的其他器件: TMUX1308

大家好、

我的客户希望使用3.3V MCU 来控制 CD4051B。 MCU 的 I/O 电压为0V/3.3V。 因此、为了与 CD4051B 兼容、他们计划为 CD4051B 使用单个3.3V 电源。 我假设 CD4051B VIH 的最小电平应为3.3V*0.7、但数据表中未对此进行表征。 因此、我只想与您进行双次检查。 谢谢。

此致、

韦恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wayne、

    感谢您使用 e2e。

     根据数据表 VIH 规格、您可以看到 控制逻辑是标准 CMOS 输入缓冲器控制逻辑、遵循经验法则 Vcc x 0.7。  根据该经验法则、Vcc = 3.3V 将具有2.3V 的 VIH 最小值  

    对于 8:1、单通道、3.3V 电源电压轨、如果  您要多路复用数字 GPIO 或 时钟信号、我还建议您使用我们全新的 TMUX1208。

    如果您要对  来自传感器的模拟信号进行多路复用、我建议 您使用 TMUX1108。  

    我们还推出了采用类似配置和低成本的全新 TMUX1308。

    此致、

    Saminah