请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TS3A44159 我们是否具有相同尺寸的 TS3A44159低电容版本? COM 引脚电容为164pf、但我正在寻找电容减小10倍的器件
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
您在说封装时需要什么? 我们没有与 TS3A44159引脚对引脚兼容的器件、但我们有相同尺寸和封装的选项。
TMUX1574 是一款出色的器件、其典型的源极/漏极导通电容为7.5pF。 TMUX1574 采用与 TS3A44159相同的封装(TSSOP、UQFN)。 您正在寻找什么封装?
您的此器件应用和终端设备是什么? TMUX1574 具有明显更高的带宽和更宽的信号范围。 此外 、TMUX1574 还包括断电保护功能、可在电源电压为0V 时保护系统和器件。
请告诉我 您对 TMUX1574的看法。
此致、
Saminah