This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74CBTLV1G125:ESD 等级和额定值

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX1101, TS5A3167, SN74CBTLV1G125

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/870685/sn74cbtlv1g125-esd-class-and-rating

器件型号:SN74CBTLV1G125
主题中讨论的其他器件:TMUX1101TS5A3167

大家好、我们想问一下 ESD 等级和等级的信息。  

非常感谢

此致、

标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    此器件的应用和终端设备是什么?

    如果可能、我建议切换到较新的器件。 TMUX1101是一个很好的选择、具有更宽的电源信号范围、更低的 Ron 和泄漏电流、1.8V 兼容控制输入以及失效防护逻辑。

    如果您的应用需要断电保护、请查看 TS5A3167 、它还具有更宽的电源信号范围、更低的导通电阻和泄漏电流以及额外的断电保护功能。

    TMUX1101和 TS5A3167都具有+/-2000V ESD HBM 额定值。

    此致、
    Kate

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kate、

    感谢您的回答。 但是、客户希望了解 SN74CBTLV1G125的 ESD 额定值、因为他们已经开始设计。  

    希望您能帮助我们。

    谢谢。

    -标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    该器件是一款较旧的器件、没有指定的 ESD 额定值。 但是、工程数据表明 SOT-23 (DBV)封装的性能高达:

    HBM:1500V

    CDM:500V

    此致、
    Kate