This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS12A12511:电源电压丢失时会发生什么情况

Guru**** 2487425 points
Other Parts Discussed in Thread: TS12A12511

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/872891/ts12a12511-what-happens-when-the-supply-voltage-is-lost

器件型号:TS12A12511

我正在寻找一个具有12V 电源的开关、RDSON<10欧姆、并在电源电压丢失时定义状态。

我们找到了 TS12A12511。  但是、数据表中没有关于电源电压损失时状态的信息。

您是否推荐了其他器件?  

当电源丢失时、TS12A12511会发生什么情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当电源电压丢失时、"定义的状态"到底是什么意思? 当 VCC=0V 时、您是否希望在输入/输出引脚上出现信号?

    对于 TS12A12511、根据绝对最大额定值、如果 VCC=0V 并且 I/O 引脚上的电压大于0.5V、内部 ESD 保护二极管将正向偏置、并且器件/系统可能会反向供电。

    正常运行期间、开关的 I/O 电压是多少? 我想确认您需要12V 的电源电压。

    谢谢!

    此致、
    Kate

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的反馈。 以下是不同的情形:

    COM 引脚= 5V

    IN 引脚= 5V

    V+=悬空

    V-=悬空

    在本例中、NC 会发生什么情况、NO 会发生什么情况?

     

    COM 引脚= 5V

    输入引脚= 0V

    V+=悬空

    V-=悬空

    在本例中、NC 会发生什么情况、NO 会发生什么情况?

    COM 引脚= 5V

    输入引脚= 0V

    V+=悬空

    V-= GND

    在本例中、NC 会发生什么情况、NO 会发生什么情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manuel、

    感谢您的澄清。  

    悬空电源引脚将在开关内产生一个未定义状态、因此当您希望 I/O 引脚上出现一个信号时、不建议将电源引脚悬空。  

    断电保护功能可确保开关在 VCC=0V 时处于高阻抗状态、但这仅在 VCC=0V 时提供保护、而不是在电源引脚悬空时提供保护。 我们目前没有此配置和具有断电保护功能的12V 电源的任何开关。 由于 I/O 信号电压为5V、因此您可以考虑 使用 其中一个具有较低电源电压和断电保护的器件。 请记住、为了充分利用断电保护功能、必须始终定义 VCC (0V 至最大 VCC)(从不浮动)。  

    此致、
    Kate