This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN3257-Q1:开关 LVDS 信号?

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: SN3257-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/873179/sn3257-q1-switch-lvds-signals

器件型号:SN3257-Q1

您好!

我想问您有关 SN3257-Q1的问题。

如果我想使用此组件在不对 LVDS 开关进行编码的情况下切换 LVDS 信号、它可以工作吗?

我不知道这个 IC 的技术细节、对我来说、它几乎是一个< >所以它也可以工作、因为我的信号(正负)实际上电压值>0V...  

你怎么看?

非常感谢、

Antonio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果电压处于允许的范围内、并且频率未超过带宽、并且导通电阻足够小、因此不会对信号造成不当影响、则可以使用模拟开关切换任何信号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Antonio、

    Clemen 绝对正确、我们的开关和多路复用器可以处理数据表中建议规格范围内的任何信号。  

     我建议您观看高精度实验室视频、了解我们的器件: 什么是开关?

    此致、

    Ambroise