请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TS3V713EL 您好的团队,
我的客户正在使用 TS3V713EL 作为解决方案,并想知道 RGB 输入和输出迹线的估计长度限制,
我们是否有要提供的相关数据或任何建议?
Andy
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Andy:
这在很大程度上取决于 GPU 中 RGB 驱动器的信号强度(电压和电流)。 它还取决于连接器需要多少信号强度。
电路板上的布线几乎可以忽略不计(低于0.1欧姆)、但您可以在网上找到计算器。 该器件将在路径中添加大约2.55欧姆(请参阅数据表中的图4)。
根据所有这些情况、连接器上的电压会下降一小部分。
请注意、较长的迹线会拾取更多的 EMI、这可能会导致信号出现误差。
如果您需要其他信息、请告知我们。
此致、
Ambroise