This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HC4851-Q1:SN74HC4851-Q1 HBM ESD 值

Guru**** 2559870 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74HC4851-Q1, TMUX1308-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/872863/sn74hc4851-q1-sn74hc4851-q1-hbm-esd-value

器件型号:SN74HC4851-Q1
主题中讨论的其他器件: TMUX1308-Q1

我在数据表中找不到“SN74HC4851QPWRQ1”“HBM ESD 值,谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    SN74HC4851-Q1数据表中未提供 HBM ESD 信息。

    您的应用和终端设备是什么?

    您是否看过全新的 TMUX1308-Q1? TMUX1308-Q1是一款具有电流注入控制功能的新型8:1多路复用器选项。 此外、TMUX1308-Q1还提供改进的 Ron、更低的泄漏电流以及1.8V 兼容控制输入、先断后合开关和新型小型封装 SOT-23薄型等附加功能。 TMUX1308-Q1的 HBM ESD 额定值为+/-2000V。

    请告诉我您对 TMUX1308-Q1的看法!

    此致、
    Kate