This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74TVC3306:SN74TVC3306内部电路的原理

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74TVC3306
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/872590/sn74tvc3306-the-principle-of-sn74tvc3306-internal-circuit

器件型号:SN74TVC3306

大家好、

我的客户  现在正在使用 SN74TVC3306、但客户和我无法    很好地理解该原则。 您能 更详细地描述一下内部 电路的 工作原理吗? 非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    感谢您的提问。 客户是否有兴趣将此器件用作电压钳位? 查看以下数据表中的应用信息:

    按照设计过程:

    • B1 (Vbias)应通过200k Ω 电阻器连接到 VCC 电源。
    • 将 A1的电压(Vref)设置为开关所需的钳位电压
    • 将 GATE 连接到 Vbias。 这会将栅极电压设置为 Vbias、约为 Vref +0.6V。
    • 栅极对于所有 NFET 的栅极是共用的。 当栅极和源极的电压差(VGS)大于阈值电压(0.6V)时、NFET 开始传导电流。 这意味着 A2或 A3上的电压被限制在栅极电压- 0.6V (Vref)。

    请记住、这是一个双向器件、因此 A/B 引脚可用作输入或输出。 此外、开关中的所有通道都相同、栅极对所有 NFET 通用、因此可将 Vref/Vbias 应用于任何通道。

    如果您有任何其他问题、请告诉我!

    此致、
    Kate