This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3V340:D 连接到 S1时的 S2电压

Guru**** 2502905 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/871999/ts3v340-s2-voltage-when-d-connect-to-s1

器件型号:TS3V340

您好、先生、

当我们将 D (0V)连接到 S1且 S2悬空时、我们可以测量 S2引脚上的0.3C~1V 电压。

您能否帮助解释 S2不是0V 的原因?

非常感谢、

Patrick  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:

    如本 应用手册中所示  、浮点引脚可能会产生各种影响。  
    VCC 电平是多少?所有其他信号是否断开连接? 如果不是、它们的信号电平和频率是多少?

    谢谢、此致、

    Ambroise

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ambroise、

    D:LVDS 信号。

    S1:直流电平= 0V、具有外部直流电容阻断。

    S2:悬空。

    非常感谢、

    Patrick  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:

    根据 LVDS 信号运行的频率和电压电平、由于关断隔离(数据表中的图3)、它可能贡献高达0.26V (500MHz、3.3V)的电压。
    其他源可能来自 CMOS 开关内的寄生效应。

    此致、

    Ambroise