This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS5A23159:在 NC 和 NO 之间切换时是否发出声音?

Guru**** 2487425 points
Other Parts Discussed in Thread: TS5A23159, TS5A22364

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/871151/ts5a23159-does-sound-come-out-when-switching-between-nc-and-no

器件型号:TS5A23159
主题中讨论的其他器件: TS5A22364

您好!

我的客户对 TS5A32159有疑问。

TS5A23159是 SPDT 型模拟开关。
在 NC 和 NO 之间切换时是否发出声音?

此致、

Kaede Kudo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Keade Kudo、

    是否存在可闻噪声取决于最终应用。 但是、与所有开关一样、开关时会产生一些噪声。

    我们建议 使用具有内部分流电阻器的 TS5A22364、这有助于在两个源之间切换时降低噼啪噪声。

    如果您有任何其他问题、请告知我们。

    此致、

    Ambroise  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ambroise、

    感谢你的答复。

    我理解您的意见。

    我认为可闻噪声取决于最终应用。

    我的客户希望听到的是、他们是否可以听到类似于继电器开关的"咔嗒"声。
    您是否知道没有"咔嗒"声?

    此致、

    Kaede Kudo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Kaede Kudo、

    由于我们的所有器件都是集成电路、因此器件不会产生任何可闻噪声或咔嗒声。

    唯一可能的噪声是切换信号时电信号中的噪声。

    此致、

    Ambroise

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ambroise、

    感谢您的回答。

    我理解您的意见。

    感谢您的合作。

    谢谢你。

    Kaede Kudo