This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD74HC4067:CD74HC4067M

Guru**** 2512525 points
Other Parts Discussed in Thread: CD74HC4067, MUX506, MUX36S16

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/871697/cd74hc4067-cd74hc4067m

器件型号:CD74HC4067

的 ESD 等级是多少

CD74HC4067M
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ian:

    一些 CD 器件非常旧、因此我们可能没有这些器件上的 ESD 数据。

    让我检查 CD74HC4067并返回给您。

    谢谢  

    Saminah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ian:

    遗憾的是、我们没有该器件的 ESD 数据。

    如果您有兴趣、      有一个 MUX506和 MUX36S16采用与 CD74HC4067类似的配置、在数据表中提供了 ESD 详细信息。

    此致

    Saminah