主题中讨论的其他器件:TMUX1574、
E2E、
我现在正在对 TS3A5018RSVR EVM 进行一些应力测试、以便切换频繁更改状态(重复开/关)。
您是否有数据/信息是交换机的最大切换时间? 开关经常改变状态 意味着(改变 NC 和 NO 的重复过程)
谢谢、
Adam
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Adam:
感谢您的提问。 对于该器件、转换时间(或开关时间)可在开关特性表中作为导通时间(tON)和关断时间(tOFF)找到。 在本例中**, ton/tOFF 是开关响应逻辑输入变化(IN 或/EN)所需的时间。 根据电源电压、您可以在数据表的第6.9、6.10、6.11节中找到最小、典型和最大 ton/tOFF 时间。 查看下图以了解此特性的测试设置。
客户的应用/终端设备是什么? 如果您对导通电阻更低、泄漏电流更低、带宽更高以及断电保护和1.8V 逻辑兼容性等更多特性的器件感兴趣、我建议您查看 TMUX1574。
如果您有任何其他问题、请告诉我!
此致、
Kate
**请注意,转换时间可能由其它器件的数据表中的一个单独特性 Ttran 表示。 要了解有关计时特性的更多信息、请观看此视频!
您好 SHH、
您对 TS3A5018或 TMUX1574的可靠性信息感兴趣吗?
对于任何器件、您都可以在"质量和封装"选项卡的产品文件夹中找到质量和可靠性信息。 这些信息是按封装组织的。 我已包含 TMUX1574表的屏幕截图、 通过访问产品文件夹的此链接查看 TMUX1574的信息。
从此表中,您可以访问“鉴定摘要”和“可靠性监视”表。
请看一下、如果您找到了所需的信息、请告诉我。
此致、
Kate
您好 SHH、
感谢您的澄清。
我们不收集此信息/数据、因为器件故障与电气连接/断开次数无关。 触点数量肯定是机电 继电器等器件的问题、但对于 TI 的电气开关和多路复用器、这不应成为器件寿命的指标。
TI 根据 JESD22-A108执行高温工作寿命(HTOL),这有助于通过模拟器件在其使用寿命内的运行和老化情况来确定器件的固有可靠性。 鉴定报告显示 x3批次在125C 下通过了 HTOL 测试1000小时、相当于在55C 下使用了大约9年。
在此提醒、必须在 建议的工作条件下保持开关运行、因为在绝对最大条件下及更远的条件下运行可能会影响器件可靠性或损坏器件。
此致、
Kate
您好 SHH、
应力超出绝对最大额定值下列出的值可能会对器件造成永久损坏。 这些仅为应力额定值、并不表示器件在这些条件下或在超出建议运行条件下的任何其他条件下能够正常运行。 长时间处于绝对最大额定值条件下可能会影响器件的可靠性。 您可以在数据表中找到绝对最大额定值和建议运行条件。
如前所述、只要保持在建议的工作条件下运行、开关的"周期数"或开关数量就与电气开关的器件可靠性无关。
TI 根据 JESD22-A108执行高温工作寿命(HTOL),这有助于通过模拟器件在其使用寿命内的运行和老化情况来确定器件的固有可靠性。 鉴定报告显示 x3批次在125C 下通过了 HTOL 测试1000小时、相当于在55C 下使用了大约9年。
此致、
Kate