This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD4066B:如何为负应用设置控制引脚?

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: CD4066B, TMUX1511, CD74HC4316

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/870803/cd4066b-how-to-set-up-control-pin-for-negative-application

器件型号:CD4066B
主题中讨论的其他器件: TMUX1511CD74HC4316

大家好、

 CD4066B 是否 支持以下要求?

  1.  输入电压:-2.5mV-22.5mV
  2. VDD=5V VEE=-5V
  3.  应在控制引脚上施加哪个电压来打开或关闭开关?

此致、

迪伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    迪伦、您好!

    CD4066B 确实支持+/- 5V 电源信号(VDD = 5V、VSS =-5V)。 在该电源电压下、信号摆幅可能高达+/-5V (10Vpp)。  

    由于您的 I/O 电压范围为-2.5mV 至22.5mV、因此开关在您的电源电压下支持此操作。

    对于控制引脚输入电压、您需要在数据表中查找 VIHC 和 VILC 规格、这些规格可在电气特性部分找到。 查看数据表中的屏幕截图:

    这意味着控制信号电压必须小于1V 才能触发"低电平"、而电压必须至少为3.5V 才能触发"高电平"。 这些特性取决于您的正电压电源、VDD = 5V。  

    感谢您的提问! 您的应用和终端设备是什么? 我想确认、您实际上经常需要负 I/O 电压。 由于该负电压非常接近0V、因此我们可能能够为您的应用找到具有1.8V 控制逻辑输入电平和断电保护等特性的更好器件。 请看一下 TMUX1511、让我知道您的应用中需要该负 I/O 电压的地方。

    此致、
    Kate

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kate、

    CD4066B 输入连接到温度传感器输出、输出电压可为-2.5mV。

    客户想知道当控制引脚处于低电平(连接到 GND)且在输入引脚上施加-2.5mV 时、输出引脚将发生什么情况? 它是0V 还是-5V?

     CD74HC4316和 TMUX1511是否可以支持此应用?

    输入范围:-2.5mV 至22.5mV

    控制引脚:高电平=5V、低电平=0V

    输出:当 CONTROL 引脚=高电平时、OUTPUT =输入;  CONTROL 引脚=低电平、OUTPUT = GND;  

    此致、

    迪伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!Dylan、

    对于 CD4066B、CONTROL 引脚仅确定信号路径是否打开/关闭。 我们的开关是无源的、因此输入信号(正或负)基本上不会受到影响、因此信号输入引脚将等于信号输出引脚。 因此、正确的是、当控制输入为高电平时、输出=输入。 对于该特定器件、当控制输入为低电平时、开关进入高阻抗状态(因此不会连接输入引脚)、并且输出引脚连接到 VSS (-5V)。

    实际上、TMUX1511不是此应用的选项、因为在建议的工作条件下、信号将为负、TMUX1511不支持负输入信号。  

    请问您对 CD74HC4316感兴趣的原因是什么?  

    当 CONTROL 引脚为低电平时、为什么需要将输出连接到 GND? 在高阻抗状态下、您的应用是否可以使用未在内部连接输出(而非 GND)的开关?

    此致、
    Kate