This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74CBT3245C:我们是否拥有可用作8段显示屏的高侧开关的任何器件

Guru**** 2487425 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/871025/sn74cbt3245c-do-we-have-any-devices-that-can-function-as-high-side-switches-for-8-segment-display

器件型号:SN74CBT3245C

E2E、

我们是否有任何设备可以用作‘8位’控制线的高侧开关? 这适用于8位7段 LED 驱动器。 此设计 接近我所需的设计,但我认为 LED 电流驱动器足够低,足以使用模拟多路复用 器:我希望 LED 每通道需要5V 和~50mA 电流支持。

谢谢、

Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    我们有多个可用于此类应用的1:1、8通道多路复用器。 它取决于您所使用的 LED 驱动器所需的电压和电流电平。

    您能否分享详细信息以帮助选择合适的多路复用器?

    我在 1:1、8通道多路复用器上进行滤波时、这里是器件搜索工具的链接。 根据您对电压和电流的要求、这可以帮助您筛选出合适的器件。

    此致

    Saminah