您好!
我想问器件 TS5A22362YZPR 是否有模板? 或者、是否有桌面模板机可以为包含此器件的 PCB 制作模板?
非常感谢你的帮助。
马宜新
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Yixin、
很高兴看到您正在试用 TS5A22362。 您可以在此处找到示例模板。 本文档位于此器件的产品文件夹中、封装/引脚列下的"立即订购"选项卡中。
请告诉我这是否有帮助!
此致、
Kate
您好 Kate、
是的。 我决定使用该器件、因为我认为双向电流的特性最适合应用。 尽管负载开关可以处理更多电流、但我很难找到使 Vin 始终以接地为基准的方法。 感谢大家在搜索器件时提供的帮助。 我非常感谢。
我还有两个问题可能需要您的帮助:
(1)在出现电压尖峰时、是否有稳压器可帮助将 Vin/Vout 调节到-2.5V 至2.5V 范围内? 在大多数情况下、电源的两端满足此标准。 但是、我将在 MRI 系统中使用此部件、快速变化的磁场可能会导致一些电压波动、因此我希望确保该部件有足够的保护。
(2) TI 的任何微控制器是否具有至少3个 GPIO 输出引脚(可设置为2.75V)以启用开关?
此致、
宜新