This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3A4751:由于老化、泄漏电流增加/减少

Guru**** 2487425 points
Other Parts Discussed in Thread: TS3A4751

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/870204/ts3a4751-leakage-current-increase-decrease-due-to-aging

器件型号:TS3A4751

您好!

我将 ts3a4751用于几种应用。 这些应用使用非常低的电压、我想知道当组件老化时、ts3a4751模拟开关的泄漏电流如何变化。 我在网上找到了一些文件、这些文件表明泄漏电流会随着老化而增加。 现在、我想知道增幅是多少(百分比)? 是否有人有泄漏电流的经验?

此致

David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    在整个使用寿命期间、我们预计器件的泄漏电流会略有下降。 请注意、这些过程取决于温度和施加的电压。 Ron 随时间的任何最终变化都将在最小值/最大值中考虑。 在这种情况下、如果器件在其建议的条件下运行、在其使用寿命结束时、Ron 可能会增加到最多2欧姆。

    此致、

    Ambroise

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ambroise、

    感谢您的快速回复!

    此致

    David