This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74CBT16211C:用于 TFT-LCD 模块数据总线

Guru**** 2380150 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74CBTLV16292
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/869714/sn74cbt16211c-for-tft-lcd-module-data-bus

器件型号:SN74CBT16211C
主题中讨论的其他器件:SN74CBTLV16292

大家好、

您是否可以推荐适合 TFT-LCD 模块的1:2总线开关(R0-R7、G0-G7和 B0-B7数据信号、24位)? 谢谢!

此致、

Sam Ting

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    信号电压和频率是多少?

    开关是否需要断电?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Clemens、

    信号为1.8V 逻辑和25MHz。

    断电的功能是什么?

    此致、

    Sam Ting  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sam:

    我想克莱明问道、是否需要关断保护功能。 具有关断保护(或断电期间的隔离)特性的器件可确保当 Vcc = 0V 时、I/O 路径处于高阻态。 此功能可保护系统和器件免受反向供电事件的影响、并且无需进行电源定序。  您可以在本文中阅读有关断电保护的更多信息。

    我们没有24位2:1多路复用器、但我们可以考虑另一种解决方案。 对于您的应用、是否可以通过同一选择线路控制所有24位? 如果是、我建议使用两个12位2:1多路复用器、例如具有断电保护功能的 SN74CBTLV16292。

    您还需要1.8V 兼容逻辑选择引脚吗?

    谢谢!

    此致、

    Kate

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kete、

    选择逻辑可以是3.3V。 感谢您的支持!

    此致、

    Sam Ting