This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G3157:串扰频率图

Guru**** 2486795 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G3157, TS5A3157, TMUX1219

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/892857/sn74lvc1g3157-cross-talk-frequency-plot

器件型号:SN74LVC1G3157

是否有一个图显示了串扰和隔离与增益之间的关系、该关系可从0.1MHz 变为10MHz?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    遗憾   的是、SN74LVC1G3157数据表中未提供关断隔离图。    性能相似的类似传输门开关 TS5A3157确实具有与频率间的隔离图。

    您在开关中输入什么信号?  您的应用为何需要隔离级别?

      采用类似配置的新型 TMUX1219除了 具有1.8V 兼容控制输入、先断后合、失效防护逻辑等外、还具有此信息

    谢谢

    Saminah