This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS5A3159A:串扰隔离

Guru**** 2484615 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/890362/ts5a3159a-cross-talk-isolation

器件型号:TS5A3159A

您好、先生、

我的客户 在其系统上使用 TS5A3159AYZPR、并面临串扰问题。

您能不能帮助我们提供具有更高 串扰隔离规格的 P2P 解决方案?

信号是视频数据和数据速率、如下所示。  

HD-TVI (30MHz)

CVBS (PAL 50MHz)

非常感谢、

Patrick  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:

    您能否详细解释一下您遇到的串扰问题? 您在哪些条件下观察到此问题?

    您能否分享明显串扰的原理图和示波器截图?

    我们有一些引脚兼容的器件、它们具有类似的串扰规格、因此我想进一步解决这个问题。

    谢谢、
    Kate

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:

    由于我没有听到您的声音、我将关闭此主题。 如有任何其他信息或问题、请随时联系我们!

    此致、
    Kate