请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SN74CBT16209A 主题中讨论的其他器件: TMUX1574、 TS3A27518E
《学习用于 SPI 应用的 SN74CBT16209A》
- SN74CBT16209A 能否 支持双向 SPI 四路 IO 应用?
- ISN74CBT16209A 是否可以 支持以50MHz 运行的 SPI 时钟?
- 对于3.3V SPI 应用,SN74CBT16209A 的转换延迟规格是什么?
- 它的输入和输出推挽或开漏?
- TI 是否有 SPI 参考设计?